This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6455:SRIO 板

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203344/tmdsdsk6455-srio-board

器件型号:TMDSDSK6455
Thread:TMS320C6455中讨论的其他器件

您好、专家!

你好

我想测试 SRIO、数据速率高达6.125gbps。 似乎 TMS320C6455只支持高达3.125Gbps 的数据速率。 我已经为 Microchip FPGA PolarFire 实现了 SRIO IP。 您能建议如何与 PolarFire FPGA 进行交互吗? SMA 电缆是否足以连接 TMS320C6455的 SERDES 和 FPGA 板? 这个 DSP 入门套件是否为 SRIO 提供了任何应用或驱动程序?

请告知。

此致、

Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    请注意、TMS320C6455是旧器件、不再提供任何设计支持、如产品页面上的横幅所示:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6455 

    我们无法再解答有关此器件的硬件或软件设计问题。 如果客户想要使用我们提供设计支持的较新处理器进行设计、我们可以回答他们可能遇到的问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请建议使用具有 SRIO 的新 TI 电路板。  我已开发 SRIO IP 内核、并希望使用 TI 板执行互操作性测试。  请提供该电路板的详细信息以及与 FPGA 板的接口是什么。

    请告知。

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    我正在将您的主题重新分配给营销团队成员讨论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel  

    这是分配给营销团队的、但他们也没有这方面的背景。 10多年来、我们一直没有采用 SRIO 的新器件。 C6445可能是最早的版本。 较新的器件(相对于 C6455)是 C665x 和 Keystone 2系列、例如 K2H 等-对于大多数器件、 我认为不存在直接连接/测试 FPGA 板的方法。  

    关于这个主题、我想我们没有为您提供任何其他指导。 您可以搜索 E2E、以 SRIO 为关键字、并可能在10-12年之前找到一些相关帖子、但遗憾的是、支持此产品的团队没有任何背景知识和额外资源为您提供 SRIO 支持。

    很抱歉让你在最后没有太多帮助的情况下等待  

    此致

    Mukul