This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623

Guru**** 2017140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206321/am623-am623

器件型号:AM623

我计划将 RMII 接口与具有  AM6231处理器的 DP83867IRRGZR PHY 结合使用。 您能给我们分享一下我们提供的任何参考 设计吗? 任何其他具有与处理器的 RMII 接口的 PHY 也可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    我打算将 RMII 接口与 DP83867IRRGZR phy 配合  AM6231处理器使用。 您能给我们分享一下我们提供的任何参考 设计吗? 任何其它具有 RMII 接口和处理器的 PHY 也可以使用。

    您能否确认您要使用的器件和接口是否正确。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf

    我们目前没有适用于 RMII 接口的参考设计。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们已经联系评估套件 AM6231 (适用于 Linux 集成) 、但它支持 RGMII。

    在我们的设计中、我们需要将 RMII 连接到 AM6231、选择的 PHY 器件是  DP83867IRRGZR 或您建议的任何其他器件。所以、您能不能建议任何参考 原理图(原因在于子卡、我的以太网连接器在设计中已经冻结了、 因此我将仅选择 RMII 接口)e2e.ti.com/.../RE_5F00_-_5F00_EXTERNAL_5F00_-RE_5F00_-Linux-processor-_5F00_800MHz-queries.msg。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的检查。

    据我了解、DP83867可能不支持 RMII。 也可以选择 DP83822。

    有关 RMII 以太网接口的信息、请参阅 AM62X 的 CPSW3G 部分。

    建议将 PHY 配置为从设备、并对 PHY 和 SoC 应用外部50M 时钟。

    请参阅以下内容

    下面的线程可用作引导模式以太网配置的参考。  

    (20) AM623:以太网引导作为备份模式时钟-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.