This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:TI Arm 编译器无法识别矢量的 asm 文件及 Microsar 操作系统

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1205859/tda4vl-q1-ti-arm-compiler-can-t-recognize-asm-files-of-vector-s-microsar-os

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

您好、

  在 TDA4VL SDK V8.05中、当我从矢量的 Microsar OS 导入一些 asm 文件,编译器无法识别 asm 文件时、您能告诉我如何配置编译器吗?

日志文件:

e2e.ti.com/.../4186.log

asm 文件:

e2e.ti.com/.../Os_5F00_Hal_5F00_ContextAsm.asm

此致

WL.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要将您附加的该 asm 文件与我们的 SDK 中的 asm 文件进行比较。 在您的文件中使用/*的"注释"可能无法正常工作。 您可以尝试检查以下修复程序吗:

    -请使用";"(分号)表示注释,而不是//或/**/

    请参阅我们的 SDK 中的以下文件、作为参考:

    e2e.ti.com/.../csl_5F00_arm_5F00_r5.asm

    谢谢。

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该解决方案很好!

    非常感谢!

    此致

    WL.Wang