我正在尝试在 AM437X GP-EVM 上执行外设引导以刷写 eMMC。
已配置启动引脚,我将在 u-buntu 计算机上获取 BOOTP 数据包,并将 DHP & tftp 服务器配置为发送 u-boot.img,u-boot-spl 二进制文件。
RBL 可以下载 u-boot-spl.bin 文件。 u-boot-spl 无法发送 BOOTP 数据包并抛出以下错误。
无法为以太网@4a10000获取 PHY: 地址0
使用 BOOTP 引导时出现问题。
SPL:无法从所有引导设备引导。
###错误####请重置主板###
我尝试使用 SDK 中的二进制文件、也获得了相同的错误。
我的所有二进制文件都出自 Yocto、整个设置工作一次展示了一个关于使用 NFS 服务器进行 EMMC 闪存的演示。 我突然收到这个错误。