This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625x 的 L 引脚

Guru**** 2553670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1202926/am625-l-pin-of-am625x

器件型号:AM625

大家好

我们将执行 PDN 阻抗分析。 我们需要知道 Lpin 的值是多少,以便计算 PDN 分析的频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Premalatha Royappan

    感谢您的查询。

    请分享有关如何执行 PDN 分析的更多详细信息、包括电源轨。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Premalatha Royappan

    请参阅以下主题

    (20) AM625:PDN 目标阻抗值-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Premalatha Royappan

    请参考您可以使用的其他输入。  

    我们只有 AM62x 上的 VDD_CORE 的阻抗目标值。

    您可以使用以下值:

     低频率(< 1MHz):22m Ω

    中频(1<20MHz):31m Ω

    高频率(20 < 50 MHz):40 m Ω

    这对于任一内核电压值都是有效的。

    请注意、我们没有其他电源的目标阻抗值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    这些目标阻抗是如何计算的?

    在估算目标频率时是否考虑工作频率。例如:如果工作频率用于 VDD_CORE 电源轨、我们是否需要考虑处理器的工作频率来进行 PDN 分析计算?

    此外、我们想知道是否需要对 IC 的每个电源引脚执行 PDN 分析? 是要求对每个电源轨按引脚操作、还是对一个电源轨而言足够了?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    这些目标阻抗是如何计算的?

    在估算目标频率时是否考虑工作频率。例如:如果工作频率用于 VDD_CORE 电源轨、我们是否需要考虑处理器的工作频率来进行 PDN 分析计算?

    此外、我们想知道是否需要对 IC 的每个电源引脚执行 PDN 分析? 是要求对每个电源轨按引脚操作、还是对一个电源轨而言足够了?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    这些目标阻抗是如何计算的?

    在估算目标频率时是否考虑工作频率。例如:如果工作频率用于 VDD_CORE 电源轨、我们是否需要考虑处理器的工作频率来进行 PDN 分析计算?

    此外、我们想知道是否需要对 IC 的每个电源引脚执行 PDN 分析? 是要求对每个电源轨按引脚操作、还是对一个电源轨而言足够了?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    这些目标阻抗是如何计算的?

    在估算目标频率时是否考虑工作频率。例如:如果工作频率用于 VDD_CORE 电源轨、我们是否需要考虑处理器的工作频率来进行 PDN 分析计算?

    此外、我们想知道是否需要对 IC 的每个电源引脚执行 PDN 分析? 是要求对每个电源轨按引脚操作、还是对一个电源轨而言足够了?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    这些目标阻抗是如何计算的?

    在估算目标频率时是否考虑工作频率。例如:如果工作频率用于 VDD_CORE 电源轨、我们是否需要考虑处理器的工作频率来进行 PDN 分析计算?

    此外、我们想知道是否需要对 IC 的每个电源引脚执行 PDN 分析? 是要求对每个电源轨按引脚操作、还是对一个电源轨而言足够了?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Premalatha Royappan

    感谢您的查询。

    我多次看到同一个问题。 在用例上尚不确定。

    这些目标阻抗是如何计算的?

    在估算目标频率时是否考虑工作频率。例如:如果工作频率用于 VDD_CORE 电源轨、我们是否需要考虑处理器的工作频率来进行 PDN 分析计算?

    [/报价]

    以下是 AM62x 上 VDD_CORE 的目标阻抗值。

     低频率(< 1MHz): 22m Ω

    中频(1<20MHz): 31m Ω

    高频率(20 < 50 MHz): 40 m Ω

    这对于任一内核电压值都是有效的。  这些值基于仿真、应在设计过程中遵循并在测试过程中进行验证。

    请参阅以下文档  

    https://www.ti.com/lit/an/sprac76f/sprac76f.pdf

    这是一个应用手册、仅供一般性理解、我可能没有关于您可能遇到的任何具体问题的答案。 您将不得不做一些其他回顾或学习才能找到答案。

    此外、我们还想知道是否需要对 IC 的每个电源引脚执行 PDN 分析? 是要求为每个电源轨按引脚操作,还是足以为电源轨操作?

     我不确定用例中是否以引脚为基础进行分析。 电源可能有多个引脚、或者所有引脚具有相同的功能。

    为上述电源轨提供了 PDN 目标阻抗、

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]