https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204501/tda4vm-tda4vm
器件型号:TDA4VM"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
您好、TI 团队:
我们将为主 SPI1配置以下 SPI 主器件配置。 TX 信号就会出现在 Rx 线路上。
在 SysConfig 工具引脚中称为 D0和 D1、而不是 MOSI (TX)和 MISO (Rx)、D0和 D1的含义是什么。
根据以下配置、我们可以在 Y2引脚上看到 TX 数据
&main_pmx0{
myspi1_pins_default:myspi1_pins_default{
PINCCTRL-SINGLE、PINS =<
J721E_IOPAD (0x1dc、PIN_OUTPUT、0)/*(Y1) SPI1_CLK */
J721E_IOPAD (0x1e0、PIN_OUTPUT、0)/*(Y5) SPI1_D0 */
J721E_IOPAD (0x1e4、PIN_INPUT、0)/*(Y2) SPI1_D1 */
J721E_IOPAD (0x1d4、PIN_OUTPUT、0)/*(Y3) SPI1_CS0 */
>;
};
};