This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:安全启动模块可能丢弃 UART 字符

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1201205/omap-l138-secure-boot-modules-may-be-dropping-uart-characters

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

此问题所附的相关问题已关闭/锁定、未得到任何答复。

e2e.ti.com/.../omap-l138-secure-boot-modules-may-be-dropping-uart-characters

有人能看出来吗?

谢谢。

-Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们未发现可解释 UART 此行为的安全 OMAPL138的任何问题。  您是否连接了 UART 分析仪,在该分析仪上可以看到数据包丢失? 您是否正在使用 TI UART 工具加载 UBL/uboot?  

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有工具可以转储时钟等、以便我可以将正在工作的非安全启动模块与安全启动模块进行比较、从而确保 UBL 也进行了相同的设置?