This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:AM4377是否可以替代 AM4376BZDND80?

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203719/am4377-could-am4377-replace-am4376bzdnd80

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件: AM4376

您好、专家:

客户之前使用 AM4376BZDND80开发产品、但由于材料短缺而希望切换到 AM4377

客户想知道是否需要进行任何修改来使用 AM4377替换 AM4376软件和硬件

具体显示了2种差异。 频率可能不支持300MHz 频率、但我们想知道是否仍然支持内部流程、例如省电模式。

另一个是寄存器值、不确定是否需要更改任何固件。

谢谢

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    一般来说、只要器件特性比较表中没有移除任何内容、我们都希望 AM4377能够替代 AM4376。

    请多描述一下您对节能的担忧。 例如、AM437x 器件上运行的是哪种软件和软件版本? 客户如何实现节能?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我们的主要问题是功耗、由于不支持300MHz、AM4377是否会仅在高于800MHz 的频率下运行? 也可以用于其他应用呢? 我正在与客户核实软件/固件版本、很快会回来与您联系。

    谢谢

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将把您的主题重新分配给我们负责解答 Linux 电源问题的工程师(假设客户在 ARM 内核上运行 Linux)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在睡眠模式下、您是否指 TRM 中所述的低功耗模式、如待机或深度睡眠模式? 在待机或深度睡眠模式下、CPU 处于 WFI 或断电、因此功耗与 CPU 频率(300MHz 或800MHz、即 CPU 运行时钟)无关。