This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:NAND 引导是否有与 C6748相同的问题?

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1194180/tms320c6747-does-nand-boot-have-same-issue-as-c6748

器件型号:TMS320C6747

C6747是否 与 C6748具有相同的警告2.3.24:"备用区域中的 ECC 数据错误导致 NAND 引导故障问题"?

它们几乎是同一代器件、因此在 C6747勘误表中未找到此类说明。 希望有些人还记得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    是的、C6747受到与 C6748相同 NAND 勘误公告的影响、因为它们都基于相同的 ROM 代码基线。

    此致、

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    感谢您的反馈。 我在 C6747勘误表中未找到与 NAND ECC 相关的信息、并在 AISGEN 工具日期中列出、似乎在发现错误后它没有更新。

    那么、没有适合 C6747来解决该错误的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、C6747当前未提供类似修复、并且勘误表已更新n`t μ s。 n`t 器件、我们的市场营销团队当时认为 SPI 也不是最受欢迎的引导介质、而且我们也强调了在该器件上支持 NAND 修复的需求。

    此致、

    拉胡尔