请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 Thread: SYSBIOS 中讨论的其他器件
您好!
我从 CCS V12为 TI 的 LCDKOMAPL138板创建了 OMAP-L138的 ARM 内核 SysBIOS 项目。
我想使用 USB2.0内核、但其寄存器不可访问。 就像没有时钟或电源的 USB 内核一样。
我看到、tat 已通电并通过 GEL 文件进行配置。 我使用默认的 GEL 文件:OMAP-L138_LCDK.GEL。
已检查相关寄存器(PLLC0 SYSCLK、PSC0寄存器、CFGCHIP2)、但它们似乎正常?
我缺少什么设置?
提前感谢
Zoltan