This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:什么是 tifs.bin?

Guru**** 2544430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200769/tda4vm-q1-what-is-the-tifs-bin

器件型号:TDA4VM-Q1

您好!

专家级。

我想知道 tifs.bin 文件。

我是否在定制 HS-FS 和 TI 虚拟密钥 HS-FS 中使用不同的 tifs.bin 文件?

我有两个由自定义密钥和 TI 虚拟密钥提供的自定义板密钥。

TI 虚拟钥匙板运行良好、但自定义钥匙板无法引导至  tifs.bin 步骤。

我使用  SDK7_1补丁 ES1_1文件中的 tifs.bin。 我在 tifs.bin 上签署了每一个密钥。

处于 sciclient_rom.c 实际数据中

来调用 proxy.c

请指南。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngwoo、

    tifs.bin 您将其复制或闪存到启动介质上的是带客户密钥的签名 TIFS 固件。 二进制文件通过以下3个组件连接在一起:Cust.key 已签名外部证书+ TI 密钥已签名内部证书+ TIFS HS 加密二进制文件。

    第二和第三个二进制文件在此路径中提供于 TI RTOS SDK 中 / /packages/ti/drv/sciclient/soc/sysfw/binaries.   考虑到 TI 密钥不同、不同版本的 SoC 器件之间的二进制将不同。 二进制文件的位置  ti-fs-firmware-j721e-hs-cert.bin  和  ti-fs-firmware-j721e-hs-enc.bin  用于 SR1.0和  ti-fs-firmware-j721e_sr1_1-hs-cert.bin 和  ti-fs-firmware-j721e_sr1_1-hs-enc.bin 分别适用于 SR1.1。

    组合图像将生成为  tifs-hs-enc.bin 用于 SR1.0和  tifs_sr1.1-hs-enc.bin  适用于 SR1.1。 请将后一幅图像用于您的设备。

    此致

    苏曼