This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:tda4VH:我想使用 DSS M2M 进行格式转换

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203195/tda4vh-q1-tda4vh-i-want-to-use-dss-m2m-for-format-conversion

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

你好

硬件:客户自己的电路板

软件: RTOS 08_05_00_11 SDK

系统:Linux

我发现 SDK 中的部分代码仍然缺失。 有相应的补丁吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 版本中尚不支持 DSS M2M。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 为什么没有发布? 现在有什么问题吗? 我要将 nv12转换为 UYVY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、之前的版本在 e2e 中提供了一个补丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 同时查找此 TT 所附的补丁。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/5327.0001_2D00_Enabled_2D00_DSS_2D00_M2M_2D00_for_2D00_J784S4.patch

    该补丁在 PDK 中添加了对 DSS M2M 驱动程序的支持。 请在 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-08_02_02\pdk_j784s4_08_02_02_04文件夹或 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-08_05_00_11\pdk_j784s4_08_05    

    然后、这将允许您使用 DSS M2M 节点、您也可以在此节点上调用 vxReplicateNode API。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我比较了之前的补丁、发现 pdk_j784s4_08_05_00_37/packages/ti/drv/DSS/src/drv/M2M/缺少
    
    以下文件。 现在是否不需要这些文件? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我比较了之前的7.3补丁、发现 pdk_j784s4_08_05_00_37/packages/ti/drv/DSS/src/drv/M2M/缺少
    
    以下文件。 现在是否不需要这些文件? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且如果不修改 tiovx/kernel_J7/hwa / display_M2M/concerto.mak 文件、如果不添加 J784S4宏使能、m2mnode 应无法使用 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 目前、您能否将此文件夹 软件包/ti/drv/DSS/src/drv/M2M/从先前版本复制到  pdk_j784s4_08_05_00_37、然后应用附加的补丁?  

    是的、请更新  tiovx/kernel_J7/hwa / display_M2M/concerto.mak makefile、以包含 j784s4平台。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照以下链接中提到的步骤在 TDA4VH 上启用 DSS M2M。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007456/faq-tda4vm-how-to-use-dss-m2m-for-format-conversion/4539758#4539758

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过这么做、现在可以转换单个通道。 但是、使用 vxRelicateNode 复制 M2M 节点以转换多个通道将会遇到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSS M2M 节点是否支持使用 vxReplicateNode 复制 M2M 节点以转换多通道? 就像 viss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、即使 DSS M2M 节点也可以使用 vxReplicateNode。 在将此 API 用于 DSS M2M 节点时、您面临什么问题?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 vxReplicateNode 将导致挂起 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 API 是否会导致挂起?  不应该这样、因为它只是设置一些标志。  

    此致、

    Brijesh