This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:用于 Matlab2007a 的 C6000lib

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1202488/tmdsdsk6713-c6000lib-for-matlab2007a

器件型号:TMDSDSK6713

大家好、

我们的客户正在 使用 C6713DSK、需要在 WindowsXP 中的 Matlab2007a 中创建实时数据交换模型。 据他说、他找不到 Matlab2007a 的 C6000lib。   TMS320C6000 DSP 库(DSPLIB)是否在下面的一个正在寻找的链接中?

https://www.ti.com/tool/SPRC265

此致、

Danilo.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    请注意、C6713是旧器件。 根据产品页面 https://www.ti.com/product/TMS320C6713B 上的横幅、我们不再具备解答有关此器件的任何硬件或软件设计问题的专业知识

    您提供的 DSP 库可能就是正确的库、我没有相关的专业知识来告诉您。 可在此处找到 C6713的其他代码:  

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    对于其中一些较旧的器件、这些库与较早版本的 CCS 捆绑在一起。 客户是否在使用 CCS? 我将此主题重新分配给 CCS 团队来评论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据他说、他找不到 Matlab2007a 的 C6000lib。   TMS320C6000 DSP 库(DSPLIB)是否在下面的一个正在寻找的链接中?

    https://www.ti.com/tool/SPRC265

    [/报价]

    我不确定。 C6000库可以应用于 dsplib。 它也可应用于 C6000 CSL 库。 请客户提供所需的*精确*库的更多详细信息。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nick 和 Ki、

    请在下方查看我们的客户反馈。

    感谢您就我的问题与我联系。 我需要借助 C6713DSK 构建一个有源噪声控制系统、并且我想在 Simulink (Matlab2007a)中构建该系统、但此库在这里不可用。 我不知道它需要哪个库。 请向我发送 Matlab2007a 中的 TI 6000硬件支持库。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道需要哪个库。 请向我发送 Matlab2007a 中的 TI 6000硬件支持库。

    我也不知道。 这可能涉及多个可能的库。 我建议客户跟进 Mathworks 支持、以获取所需的确切库的名称。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    请查看我们客户的此更新。

    我阅读文献研究结果、并且在 Matlab2007a 版本中找到了 TI C6000库。 但我在 Matlab2007a 中找不到 TI C6000库。 我在 Simulink 库块中找不到针对 TMS320C6713套件的嵌入式 C6000支持的库。 我已附加 YouTube 视频的链接、通过该视频、您可以看到 Simulink 库中有一个 C6713DSK。 链接如下所示:

    https://youtu.be/7YeggRtVxfQ

    在本视频中、C6713DSK 块在 MATLAB 中可用、但当我与套件进行连接时

    Windows XP 和使用 matlab2007a 我找不到该库。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、但我在 Matlab2007a 中找不到 TI C6000库。 我在 Simulink 库块中找不到针对 TMS320C6713套件的嵌入式 C6000支持的库[/报价]

    我怀疑他们需要 C6000 CSL 和 C6713DSK CSL。 前者附带了 CCS 3.3。 后者来自频谱数字(不再从事业务)。 再说一次、这是需要 Mathworks 确认的问题。 同样、请让客户直接联系 Mathworks。