This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:使用 GPMC 的闪存代码区

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1203357/am4378-flash-memory-code-area-using-gpmc

器件型号:AM4378

您好!

假定处理器的 GPMC 用于访问闪存存储器的代码区域。 您还能给我们讲一讲可识别的地址空间吗? 我想有一些信息、例如 NOR 类型内存有多少 MB、NAND 类型内存有多少 MB。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee

    感谢您的查询。

    我是在内部分配给专家的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreenivasa

    谢谢你。 对于给您带来的不便、我们深表歉意、如果您能在今天结束前回复、我们将不胜感激。

    谢谢。