This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 AM625x SysConfig

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200476/am625-regarding-am625x-sysconfig

器件型号:AM625
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

大家好

此查询是使用 AM625x SysConfig 工具执行的。

工具中有一个 RX 选项。 我们需要了解什么是 RX? 对于 GPIO 的任何特定设置、我们需要根据它的输入还是输出来执行。 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 选项用于决定是否应该启用接收器。   在任何输入功能启用以及信号为双向或环回信号时、都需要进行该操作。

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想要对未使用的引脚进行三态处理。 如何在 SysConfig 中对未使用的引脚进行三态处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想要对未使用的引脚进行三态处理。 如何在 SysConfig 中对未使用的引脚进行三态处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想要对未使用的引脚进行三态处理。 如何在 SysConfig 中对未使用的引脚进行三态处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具当前并不支持所有 padconfig 控制位。  

    但是、大多数引脚都是在禁用 TX 和 RX 的情况下启动的-有关详细信息、请参阅 TRM 版本 A 中的表6-2046。  

    对不支持的位字段进行任何配置都需要手动更新代码。  

    ——保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul

    如果我们在 SysConfig 中未选择特定引脚、可以将其视为三态吗? (示例如下)。

    我们通过调用与 TI 进行交互了解到、要对某个引脚进行三态处理、我们必须禁用该引脚的 RX 选项并且选择"不拉"。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果未在工具中选择引脚、则不会写入 padconfig、并会应用复位值。  

    您正在使用哪种操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们禁用引脚的 RX 选项并选择"无拉取"、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须向软件团队核实他们是如何处理 TX 缺失的。 我可以检查您是否提供您使用的操作系统。