This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无法接收 VLAN ID 的消息

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1201419/tda4vm-unable-to-receive-a-message-with-vlan-id

器件型号:TDA4VM

您好,

我正在尝试使用 TSN,的 EST 功能测试 VLAN、但发现当我将 VM 板与 VH 板连接时、配置的 ETH0.100可以使用 VLAN 发送消息、但在 VM 端无法接收具有100 VID 的消息

我已按照以下说明在两端为 VLAN100添加虚拟网卡

    ip link add link eth0 name eth0.100 type vlan id 100