请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 您好、E2E 专家!
你好。
我正在寻找一种方法来确定此器件上的 JTAG 是否为2.1版。 您是否销售用于测试的插座? 你知道吗?
P/N TMS320DM8168CCYG4
TMS320DM8168CCYG4
此外、您能否确认此器件的 JTAG 版本是2.0还是2.1?
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 专家!
你好。
我正在寻找一种方法来确定此器件上的 JTAG 是否为2.1版。 您是否销售用于测试的插座? 你知道吗?
P/N TMS320DM8168CCYG4
TMS320DM8168CCYG4
此外、您能否确认此器件的 JTAG 版本是2.0还是2.1?
此致、
CSC
您好、CSC、
我不知道'JTAG 版本2.1"或'JTAG 版本2.0'。 我看到的是该器件符合 IEEE 1149.1 (JTAG)和 IEEE 1149.7 (cJTAG)标准。
我搜索了这些 JTAG 版本的定义、找不到任何看起来相关的内容。 如果有一份某种程度的文件来概述这两个标准以及它们遵守的标准,或许我可以进一步说明这一点。
就插座而言、我们不会出售它们。 我想任何广阔的市场分销商都可以提供合适的库存插座。
此致、
拉尔夫·雅各比