This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:JTAG 是2.0版还是2.1版?

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1202397/tms320dm8168-jtag-is-version-2-0-or-2-1

器件型号:TMS320DM8168

您好、E2E 专家!

你好。

我正在寻找一种方法来确定此器件上的 JTAG 是否为2.1版。 您是否销售用于测试的插座? 你知道吗?
P/N TMS320DM8168CCYG4

https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TMS320DM8168CCYG4/3902071?s=N4IgTCBcDaICoFkDKBmMAGAIggHARgDYcBhYgTQHEAWEAXQF8g

TMS320DM8168CCYG4

此外、您能否确认此器件的 JTAG 版本是2.0还是2.1?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我不知道'JTAG 版本2.1"或'JTAG 版本2.0'。 我看到的是该器件符合 IEEE 1149.1 (JTAG)和 IEEE 1149.7 (cJTAG)标准。

    我搜索了这些 JTAG 版本的定义、找不到任何看起来相关的内容。 如果有一份某种程度的文件来概述这两个标准以及它们遵守的标准,或许我可以进一步说明这一点。

    就插座而言、我们不会出售它们。 我想任何广阔的市场分销商都可以提供合适的库存插座。

    此致、

    拉尔夫·雅各比