Thread:TMS320C6678中讨论的其他器件
您好!
查看 SPRS866G 中的第10.1.2.5节、我在 I2C 引导参数表(10.1.2.5.5)中注意到了一个潜在的错误。
所有字段均为2个字节、但4字节的"本地地址"字段除外。 在查看 KeyStone I 器件的数据表时、例如 TMS320C6678 (SPRS691E)、I2C 引导参数表(第2.5.3.5节)同样包含一个"本地地址"字段、但为2个字节。
KeyStone I 表还包含字段"器件频率"、但 KeyStone II 器件缺少该字段。 在我看来、似乎有人在从表中删除该字段后忘记了调整字节偏移(它现在作为"系统/内核频率"存在于公共表中)
KeyStone II I2C 引导参数表中的字段是4字节(=>表总大小为42)、还是 KeyStone I (=>表总大小为40)是2字节?
谢谢。
卢卡斯