This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:在 AK-AM62 E3A 板上运行 Qt5示例 CinematicExperience、它只获得17 FPS。 预期的结果?

Guru**** 1959305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1201628/sk-am62-running-qt5-example-cinematicexperience-on-ak-am62-e3a-board-it-only-gets-17-fps-expected-result

器件型号:SK-AM62

在 AK-AM62 E3A EVM 板上以全高清运行 Qt5示例 CinematicExperience、只能达到17-18 FPS。

是预期结果吗? 我们想知道是否错过了任何配置。

SDK 为 08_05_00_21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未对 CinematicExperience 进行基准测试。 您是否尝试过 运行 PVRTune 以查看 GPU 是否已完全加载以及内存使用情况?

    此致、
    Krunal.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。