Other Parts Discussed in Thread: AM5716
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 大家好
IM 实际上在 Sitara AM5716处理器内的 C66内核上工作。
我对 C66内核的硅勘误表感兴趣。
我知道整个处理器的芯片勘误表(SPRZ436G)。
但我认为这不会涵盖整个 DSP 子系统。
各种 TMS320C66x DSP 有许多芯片勘误表、但我不知道、这是什么
是我们 AM5716中 C66内核的正确版本。
有了数据手册和 TRM、我们的 AM5716应该具有:
CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2 = 0x36BE190E、[31:24]= Base PN = 0x36 = 54、因此根据数据手册、这是 AM5716-E
CTRL_WKUP_ID_CODE = 0x1B9BC02F、[31:24]= 1 (器件版本= 2.0)
但 这些信息无法帮助我了解什么是 C66x 内核(x=??) 以查找适用于 CorePac 的芯片勘误表。
此致、
Markus