This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:TMS320DM368ZCE48执行频率为432MHZ

Guru**** 2557530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200260/tms320dm368-tms320dm368zce48-execution-frequency-is-432mhz

器件型号:TMS320DM368

您好、专家:

当 TMS320DM368ZCE48的执行频率为432MHZ 时、是否需要修改该软件?

谢谢

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我真的不明白这个问题、但需要注意的是、我们不为该器件提供直接设计支持。 如果一个高级别的问题表述得更清楚、但任何深入的支持都需要来自第三方合作伙伴、那么我或许能够回答该问题。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    客户希望 TMS320DM368ZCE48的执行频率在432MHZ 下运行、但不确定是否有需要更改的软件设置

    谢谢

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据我从器件数据表中可以看出、无需进行软件设置。 据我所知、该器件似乎默认以432MHz 运行。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    您可以帮助确认 TMS320DM368ZCE 的执行频率是否正确 48.  是486Mhz 吗?

    TMS320DM368ZCE 48.  运行速度为432Mhz?μ s

    When TMS320DM368ZCE 的执行频率 48.  是432MHz、是否需要修改 FW?

    谢谢

    但以理

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    器件数据表未提及486MHz 工作频率、除了  TMS320DM368ZCE 外、我不知道该数字的来源 48.  根据数据表中的说明只能以432MHz 的频率运行。

    此致、

    拉尔夫·雅各比