我希望内核(8.02内部版本)的显示器无法启动。 似乎无法挂载 rootfs。
定制器件与 bbb 非常相似。
以下是引导时控制台的一部分:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望内核(8.02内部版本)的显示器无法启动。 似乎无法挂载 rootfs。
定制器件与 bbb 非常相似。
以下是引导时控制台的一部分:
尊敬的 Thomas:
MMC1上是否有 SD 卡、MMC2上是否有 eMMC? 如果是、
mmc1:481d8000.mmc 上的 SDHCI 控制器[481d8000.mmc]使用外部 dma[报价 userid=275839" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227790/processor-sdk-am335x-booting-from-sd-card-fails-in-kernel-rootfs-not-mounted[ 3.360265] mmc1:地址0001处采用新型高速 MMC 卡[ 3.386622] mmcblk1:mmc1:0001 4FTE4R 3.64 GiB[ 3.391483] mmcblk1boot0:mmc1:0001 4FTE4R 分区1 4.00 MIB[ 3.414987] mmcblk1boot1:mmc1:0001 4FTE4R 分区2 4.00 MiB[ 3.430725] mmcblk1rpmb:mmc1:0001 4FTE4R 分区3 512 KiB、chardev (243:0)[/报价]这似乎是 eMMC 的枚举。
[ 3.532388] mmc0:使用外部 DMA 的4806000.mmc [4806000.mmc]上的 SDHCI 控制器[ 3.554064] sdhci-OMAP:sdhci_omap_probe result sort 0[ 3.554720]正在等待根设备 PARTUUUUID=3d292A74-02...[/报价]无法检测到 SDCard。
您可以首先尝试在内核设备树中禁用 eMMC 节点、这可能会使内核日志更加干净。 然后、您可以在 SDCard 正常工作后稍后启用 eMMC。
我已在器件树中禁用 eMMC。 以下是删除了不相关内容的相关迹线:
[ 2.907375] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[2.913634] sdhci: copyright (c) Pierre Ossman
[2.919246] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[ 3.072160] OMAP_VOLTAGE_LIGHT_INIT:未添加电压驱动程序支持
[ 3.083123] sdhci-OMAP:sdhci_omap_probe result error -517
[ 3.107697] OMAP GPIO 硬件版本0.1
对于 periferials,存在从0或1索引的问题。。。 看看 pinmux、它具有0索引、在这种情况下、我具有:
MMC0上的 SD 卡(mmc1)
引脚多路复用
mmc1{
MMC1上的 eMMC (mmc2)
引脚多路复用:
在较早版本的电路板上、我可以启动 SD 卡。 除了之后、同一个 SD 卡将具有相同的输出
正在等待根设备...
我得到(前3行是我添加的内容):
PROLON:mc_attat_sd ()已调用
PROLON:MMC_ATTACH_SD()调用 MMC_ATTACH_BUS
PROLON:MMC_ATTACH_SD () RESULT OCR_AVAIL_SD 3145728
mmc0:地址0007处的新高速 SDHC 卡
mmcblk0:mmc0:0007 SD16G 14.5 GiB
mmcblk0:P1 p2.
ext4-FS (mmcblk0p2):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
VFS:已安装在设备179:2上的 root (ext4文件系统)。
devmpfs:已挂载
释放未使用的内核内存:1024K
作为初始进程运行/sbin/init
没有在我的新目标上调用 MMC_ATTAC_SD(),这是什么原因。 SD 卡设备树和引脚连接是相同的!
据我所知、两个电路板版本之间的区别在于、新电路板安装了不同的 DRAM、这是否真的导致了这个问题?
我有两个板来自不同的作品。 电路设计完全相同、但新的电路板无法从 SD 卡引导、并会在等待根器件时挂起、如上所述。
元件方面也有一些差异。 这可能与 DRAM 有关吗?
旧(正常) | 新建(停止) | |
模块 | AM3352-1000 | AM3354-800 |
PMIC | TSP65217C | TSP65217C |
DRAM |
AS4C256M16D3LB-12BCN
|
K4B4G1646E-BYK0
|