This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PROCESSOR-SDK-AM62X:使用周期计数器分析应用程序中的 CPU 周期

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1229699/faq-processor-sdk-am62x-profiling-cpu-cycles-in-application-using-cycle-counter

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!

在找到一种描述应用的方法时存在一个问题、  

并以微秒为单位计算时间。

我们将 看到执行相同操作的方法、以及如何计算时间。

谢谢。

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照以下步骤操作:

    • 首先计算 CPU 周期、您可以参考它 链接来计算 CPU 周期。
    • 有了 CPU 周期后、就可以进行下一步了。
    • 现在、请考虑您的应用运行的内核。  
    • 您需要内核的频率。 请查看下表。

    • 使用以下公式计算以微秒为单位的时间:

          时间(以微秒为单位)= cpuCycles *(1/磁芯频率)