This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:PCIe SRIS 支持

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1229332/sk-am64-pcie-sris-support

器件型号:SK-AM64

大家好、

您能在下面提供客户查询方面的帮助吗?

客户 使用内部时钟参考通过 PCIe 通过引导模式进行引导-通过主机的 PCIe 按预期枚举电路板。 (因此、从电气角度而言、这必须是可以的。) 但是、如果 从 mcu_plus_sdk_am64x_08_06_00_43获取的 PCIe 端点样本是 USER、则表示未枚举该端点/链接未建立。  

他们在这个代码中遗漏的是基准时钟实际从 RX 数据中选择为/内部生成的位置、这样就不需要外部基准时钟。  

CFG0_SERDES0_CLKSEL 0x00000003  -这意味着它使用 MAIN_PLL2_HSDIV4_CLKOUT

他们假设这种 PLL2配置在  DMSC 上的 SYS 固件的控制下-但是找不到任何提示、表明如何选择 正确的时钟。

他们可以看到这样

CFG_pll2_CFG 0x03FF0801  

这意味着:

SSM_TYPE 01展频模块存在 字段值(其他为保留值): 2'b00 - SSM 不存在2'b01 - SSM 存在2'b10 - 保留2'b11 -保留  

这意味着 PLL2被配置为使用展频-他们不希望使用展 频、因为在此设置中必须关闭展频。

您能提供帮助吗?

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询,我正在进行内部咨询以查找您的问题的答案,请允许我用一两天时间与您联系。

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您能否提供有关设置的信息:

    RC <=>EP  

    EP 是运行 MCUSDK 8.6的 AM64x-EVM。 正确吗?

    您的设置中 RC 是什么?

    RC 中的 PCIe 版本是什么?

    此致

    Ashwani