This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何确定 TDA4是否启用 DDR4 CBT 选项?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200243/tda4vm-how-to-determine-whether-tda4-enables-the-ddr4-cbt-option

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 专家:

如何检查 TDA4VM 上的 DDR CBT 状态(启用/禁用)?如果启用、还需要获得 AP/DRAM IO 配置相关的设置、请告诉我可行的方法。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您使用的是手动编辑的 DDR DTSI/头文件、而不是 J7 DDR 寄存器配置工具输出的文件、否则应启用命令总线培训。

    您可以查看的几个位置:

    • 您的 DTSI/头文件中设置的"DDRSS_PLL_FHS_CNT"是什么? 如果它被设定为大于2、那么应该启用大于 CBT。
    • 在 DDRSS_PI_191中,PI_CALVL_EN_F*设置为什么? 如果设置为1、则应启用多余的 CBT。

    IO 设置是 J7 DDR 寄存器配置工具的用户输入。  https://www.ti.com/lit/pdf/spracu8 

    此致、
    Kevin 老师