This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在 AM6x SoC 上对扩展 OTP 电子保险丝进行编程

Guru**** 2550440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235859/faq-how-to-program-the-extended-otp-efuse-on-am6x-soc

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

K3 SoC (AM64x、AM62x、AM62A...) 一组 一次性可编程(OTP) 电子保险丝:
1.要支持的用户安全根密钥集 信任根(ROT) 安全启动
2.用户通用的扩展 OTP 电子保险丝,其中
  AM64x 上-384位扩展通用 OTP 电子保险丝
  AM62x/AM62A - 1024位扩展通用 OTP 电子保险丝
常见问题解答进行讨论
-在 AM64x/AM62x/AM62A SoC 上对扩展 OTP 电子保险丝进行编程的选项
-如何使用 SYSFW 编程扩展 OTP 电子保险丝

建议参阅上的相关常见问题解答 "如何通过在 AM6x 上对扩展 OTP 进行编程来更新 ID (USB 和 PCIe PID/VID、MAC ID)"
e2e.ti.com/.../faq-how-to-update-ids-usb-pcie-pid-vid-mac-id-by-programming-extended-otp-on-am6x

有关如何使用 OTP Keywriter 对扩展 OTP 电子保险丝进行编程的详细信息、请参阅 OTP Keywriter 包。 请参阅  注1 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过两个选项对扩展 OTP 电子保险丝进行编程:
    1. OTP 键盘写入器
    -它在出厂时用于在 HS-FS (高安全性-现场安全)设备上对用户的安全 rot 密钥、密钥版本和密钥计数进行编程
    -它可以用于同时编程扩展 OTP 电子保险丝
    -一旦密钥版本和密钥计数在 HS-FS 上编程, HS-FS 就会转换为 HS-SE(高安全性-强制安全)
    -它仅在 HS-FS 设备上运行,而不在 HS-SE 上运行

    2. SYSFW (系统固件)
    - SYSFW 提供了可用于访问和修改 HS-FS 和 HS-SE 器件上扩展 OTP 电子保险丝的 API
    - SYSFW 不是独立的可执行文件,必须与运行在另一个内核上的软件一起使用,以访问或修改扩展 OTP 电子保险丝。
    - SYSFW 在 HS-FS 和 HS-SE 上运行

    VPP
    - VPP 电气规格在数据表中
    7.7 AM62A 数据表中一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规范
    7.8 AM64x 数据表中一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规格
    7.9 AM62x 数据表中的一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规格

    VPP=1.8V 每当需要 OTP 电子保险丝编程时、"开/关"都需要用户的软件进行控制。 根据 VPP 来自 LDO 或 PMIC、VPP"打开/关闭"可由 GPIO...in 用户的软件控制或配置。 例如、TI AM6x 参考板上的 VPP 电路:
    - AM64x EVM、AM64x-SK 和 AM62x-SK 上 TLV75518的 LDO 输出
    - AM62A-SK 上 PMIC TPS6593的 VOUT_LDO2

    SYSFW 的扩展 OTP 电子保险丝读取/写入访问
    software-dl.ti.com/.../extended_otp.html

    扩展 OTP TISCI API
    software-dl.ti.com/.../extended_otp.html
    请注意
    -扩展 OTP 电子保险丝 TISCI API 消息类型在"仅安全队列"上是"安全"的,如下所示
    消息类型|安全
    仅安全队列? |是
    安全消息和队列基本上等同于 扩展 OTP 电子保险丝 TISCI API 需要由中列出的"虚拟安全主机"调用
    供电
    software-dl.ti.com/.../hosts.html
    处理器
    software-dl.ti.com/.../hosts.html
    AM62A
    software-dl.ti.com/.../hosts.html

    注1: 用户可以通过申请访问 AM64x/AM62x/AM62A 安全资源下载门户(即、包括 OTP Keywriter 工具)
    AM64x 安全资源门户申请
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
    - AM62x/AM62A 安全资源门户请求
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp