This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:TMS320C6657的 Micron DDR3 SDRAM 的替代方案

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1234597/tms320c6657-alternatives-of-micron-ddr3-sdram-for-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657

您好、团队成员:

中国政府禁止购买 Micron 产品。 因此、客户正在寻找 Micron 的 DDR3 SDRAM 的替代产品(Samsung、Winbond、ISSI 等)。

客户产品中 使用了 TMS320C6657CZHA 并 将其连接到 Micron 的 DDR3 SDRAM (MT41J64M16JT-125:G)。 客户已检查  Winbond DDR3 SDRAM 并按下表进行比较。

客户认为他们可以使用 Winbond DDR3 SDRAM、但他们不确定是否应修改软件、尤其是 他们需要在以下附加文件中更改水平调节寄存器的值。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/KeyStone-DDR3-Initialization_2800_sprabl2_2900_.pdf

客户认为、如果使用具有相同时序参数的 DDR3 SDRAM 作为替代方案、并且电路板图案未发生变化、则 不需要相对于当前的 DSP 软件更改水平调节寄存器、是不是错了?

非常感谢您的建议。

此致、
山崎章久