This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806:DSP alpha 混合

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233531/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-dsp-alpha-blend

器件型号:TDA4VM

您好!,
   TDA4VM RTOS 0806
   通过 DSPC66处理使用像 ARGB 这样的图片类型和 alpha 混合到另一个 ARGB 类型 pic、是否有演示? 一些 DSP 演示模块吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有、没有用于演示此功能的 DSP 内核。 但是您可以考虑使用 DSS 来实现该功能吗? DSS 可以使用两个视频流水线混合两个帧、然后可以向其中一个显示接口发送混合输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  
    我们的硬件有4个显示屏、因此我们需要使用 DSP 进行覆盖。
    我发现 VXLIB 具有许多函数、例如 "Channel Combate"、 是否有类似 α 混合体的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但所有4个显示器是否同时处于活动状态?  因为如果 它们未同时处于活动状态、我们可以使用 DSS 流水线来进行混合操作。  

    我真的很怀疑 现有的 vxlib 内核是否可以进行混合。 您可能已获取其中一个现有内核并对其进行修改以进行混合操作。

    此致、

    Brijesh