This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:SK-AM62原型芯片 EVM 和#39;s life

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233736/sk-am62-sk-am62-prototype-silicon-evm-s-life

器件型号:SK-AM62

您好

我对 AM62进化套件有一些疑问。

问题1: 我想有 SK-AM62B 是在量产器件版本上。

SK-AM62是原型器件。 但现在还没有 GP 型(非安全型)芯片 EVM。

具有原型器件的 EVM 是否不会停产?

问题2. AM62 GP 器件是否可生产?

我担心 AM62会像 AM243的 GP 芯片寿命。

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,组,  

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    具有原型器件的 EVM 是否不会停产?

    请详细说明您的疑问。 EVM 不会停产、但可以进行修订和更新。 您是否正在检查 EVM 的特定版本是否会成为 EOL?

    Unknown 说:
    我担心 AM62会像 AM243的 GP 芯片一样。

    您可以详细说明您的担忧吗?

    Unknown 说:
    Q2. AM62 GP 器件是否将生产?

    问这个问题有什么具体原因吗? 收到您的意见后、我将不得不将查询重新分配给产品营销团队。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    请详细说明您的查询。 EVM 不会停产、但可以进行修订和更新。 您是否正在检查 EVM 的特定版本是否会成为 EVM?

    我认为 HS-FS (Secure)器件上有 EVM 不是原型 SoC。
    但是 GP (非安全)生产器件上没有 EVM。


    我想知道生产 SoC 上的 GP (非安全)硅 EVM 是否有任何计划?

    --

    您可以详细说明您的担忧吗?

    问题2. AM62 GP 器件是否可生产?

    问这个问题有什么具体原因吗? 收到您的意见后、我将不得不将查询重新分配给产品营销团队。

    [/报价]

    我听说 AM243x/AM64x GP 器件不会投入生产。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219748/lp-am243-am243x-gp-silicon

    那么、我认为 AM62如何呢?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:  

    感谢您提供宝贵意见。

    对于第1季度-我将不得不向 EVM 团队进行跟进并进行更新。

    当我们获得 Q1的答案后、Q2一旦获得 Q1的答案、我就必须重新分配营销部门。

    我将在内部检查并更新您的版本。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    关于 Q1、生产 EVM 将仅使用 HS-FS SoC 进行组装。  

    此致、

    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Senthil,

    感谢您的信息。

    我了解 EVM 在 Q1中仅生产 HS-FS。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,组,  

    谢谢你。

    我正在检查 Q2。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    非常感谢!

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,组,  

    谢谢你。

    我仍在检查 Q2。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    请参考我收到的其他输入。

    AM62x 已公开发布 GP OPN、但客户需要迁移到 HS OPN、因为 GP OPN 将逐步淘汰。

    发布的器件为 HS-FS = GP +可选安全性。

    此致、

    斯里尼瓦萨