您好!
我们正在尝试将 mobileetv2 tflite 模型导入到 TDA4VM。 我们尝试使用经过训练和量化的轻质模型,但结果非常不令人满意。 我们按照此 链接中的疑难解答建议将问题范围缩小到量化。 "*_paramDebug.csv"文件中的权重差异过大。 我们已尝试了使用示例配置但未更改它们、并遵循此 链接中建议的步骤。 就精度而言、我们所实现的最佳性能是未进行任何校准、这比 tflite 模型小~10%。 我们还尝试了使用浮点 tflite 模型、但结果更差。
我们还尝试使用边缘 AI 基准工具进行导入、但精度下降了~40%。
我们还尝试导入直接从 TF Hub 下载的 efficientnet lite 模型、并使用 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_00_00_12/tidl_j721e_08_06_00_10/中存在的配置。 但结果也令人不满意。
您能否调查进口商中的量化问题、因为我们怀疑它可能有问题?
此致、
哈吉耶夫·米特科