This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829和 PCIe SW (PI7C9X3G1632GP)之间的连接

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223845/dra829v-connection-between-dra829-and-pcie-sw-pi7c9x3g1632gp

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

尊敬的专家:

我们希望将 DRA829与 PCIe SW (PI7C9X3G1632GP)连接、但我们无法看到 PCIe SW 的下游并出现错误。
还尝试将 DRA829与另一个 PCIe 软件连接、但结果与此类似。

Q1:我需要在 DRA829的器件树中配置什么东西吗? 如果您有任何示例设置、请告知我们。

[添加2023/5/8 ]

Q2:您能否告诉我、TI 测试了哪些 PCIe SWS 与 DRA829EVM 的连接及其配置?

我们已测试了 DRA829EVM 和多个不同 PCIe SWS 之间的连接、但在所有 PCIe SWS 上的下行端口配置中会出现错误。
我们想知道是否可以将 PCIe SW 连接到 DRA829。

此致、
还可以