Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
ARM 有一个程序并直接存取 PCIe 存储器和抓取数据。 但是、读取速度非常慢。
如何改进它? 大约为8 MB/秒。
谢谢!
姚婷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
姚婷
请查看此文档以了解吞吐量数据。 它可能会有所帮助。
https://www.ti.com/lit/an/sprabk5b/sprabk5b.pdf -页号: 22,第6节
此致
尚卡里
Yao、
使用的源文件似乎相同。 配置文件和二进制文件不同。
1.但是".cfg 在启用 SOC 类型方面有不同之处。
/*仅在应使用特定于 SoC 的库时启用*/
pce.Settings.socType = socType;-->此行在 " pci_sample_wSoCFile.cfg"、但在"pci_sample_wSoCLib.cfg"中启用
2.二进制文件大小也各不相同。
此致
尚卡里
尊敬的 Shankari:
我可以打开项目并在 Windows CCS 下编译。
但是、如果我将文件复制到 Linux 环境并使用 ti 工具链进行编译、 ti/sdo/EDMA3/drv/sample/bios6_edma3_drv_sample.h:没有这样的文件或目录。
通常、如果 CCS 编译正常但无法在 Linux 工具链下编译、人们将如何解决此类问题。
谢谢你。
姚婷
尊敬的 Shankari:
抱歉、我的上一条语句令人困惑。 我想编译代码、但此代码仍在66K2H02 ARM 端(Linux OS)中运行。
现在、我的应用正在使用 arm-linux-gnueabihf-gcc 和 arm-linux-gnueabihf 和 armv7at2hf-none-linux-gnueabi 。 它们的工作原理。
它们应该可以从 TI 网站下载。
但现在、如果我尝试编译 EDMA 模块、就会遇到问题。
此致、
姚婷