您好,DRA821U Champ!
客户希望访问 Linux 域上的 CPSW5G'PHY 并读取和写入与 PHY 相关的寄存器值。 请告诉我这是怎么可能的。
谢谢。
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jack、
您能否确认客户使用哪种类型的以太网驱动程序? 请访问以下链接。
如果网络应仅由 A72上的 Linux 处理、我们建议使用 Linux 原生以太网驱动程序。
此致、
斯坦利
您好!
附加卡上的 GESI 没有 QSGMII 物理层。 GESI 板仅具有 RGMII 物理层。 QSGMII 物理层位于 QPENET 卡上。
但这不是斯坦利所问的。 我们用于 CPSW 的以太网控制器可以位于 R5内核(Ethfw)或 A72内核(本机 Linux 驱动程序)上。 根据您运行以太网控制器的位置、获取 phy 转储的方法是不同的。 您能告诉我软件中使用的以太网控制器是什么吗?
此致、
坦迈
您好!
据我所知,EthFW 和 Linux 虚拟客户端之间存在多个 API。 我们可以使用该 API 吗?
您可以使用它、另外我们还需要 Virtual MAC Driver 的支持。
如前所述、不建议从客户端内核访问 PHY、 只应访问 Ethfw。
如果您的用例适合、可以使用适用于 CPSW5G 的原生 Linux 驱动程序选项。 其中、您可以从应用空间对 PHY 进行访问配置。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166334/faq-tda4vm-how-to-move-to-native-linux-driver-on-sdk-8-4-for-j7-and-dra8-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDA4vm%252520native%252520linux%252520driver
此致、
苏德黑尔