大家好、
RTOS_SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13
Linux_SDK:TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7-EVM-08_01_00_07-Linux
开发板: 使用 j721e 芯片的定制板。
客户已对 muc3_0进行了一些开发、目前正在计划将 mcu3_0的代码移植到 mcu1_0 (在 CCS 上成功调试)。 现在尝试使用 SPL 启动 mcu1_0。 在 SPL 引导中、存储介质是 eMMC。 在调试过程中、我们发现 mcu1_0的代码是通过 a72的引导加载程序(tispl.bin)启动的、因此客户重新编译 u-boot 并将 a72目录中的 tispl.bin 刻录回 eMMC:

但是、在重新启动过程中发现以下错误、且程序在此卡住:
他们还尝试使用预编译目录中的 mcu1_0代码重新编译 tispl.bin、然后重新引导、但仍然无法启动:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里