This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何获取 AE 和 AWB 日志

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232630/tda4vh-q1-how-to-get-ae-and-awb-log

器件型号:TDA4VH-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们想要检查 AE 和 AWB 日志信息、例如 ISP 提供的增益/曝光时间/色温。

您能告诉我如何获取日志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    AE/AWB 是具有
    您可以从"vx_aewb_target.c"打印 AE/AWB 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    感谢您的帮助!

    Taylar 和我可以成功地打印出日志。  

    我们可以获取实时 AE 模拟增益、数字增益、曝光时间、AWB 色温以及中每帧的 r/g/b 增益  tivxAewbProcess ()

     
    此外、是否可以在不同的 CCM 值 会是什么样子?
    如果您能提供有关 CCM 处理的.c 文件
    此致、
    周老师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您可以在"vx_vpac_viss_target_dcc.c"中执行该操作。