请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 您好!
现在、我在 MCU3_1上运行 antosar OS、但我发现 、当我打开 mcu3_1并从地址0x0运行时、它会运行错误。 您是否可以帮助确定 MCU3_0和 MCU3_1是否共享 ATCM 和 BTCM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
现在、我在 MCU3_1上运行 antosar OS、但我发现 、当我打开 mcu3_1并从地址0x0运行时、它会运行错误。 您是否可以帮助确定 MCU3_0和 MCU3_1是否共享 ATCM 和 BTCM?
您好!
Core0和 Core1在分离模式下都有并使用自己的 TCM。

请查看以下主题
此致
M·塔伦