主题中讨论的其他器件: OMAP-L138、OMAPL138
尊敬的支持部门:
我们正在使用具有 TMS320C6746 DSP 的定制电路板。 我正在为此 DSP 寻找裸机(非 OS) McBSP 驱动程序。 您能告诉我 在哪里可以买到吗?
提前感谢
吉格斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持部门:
我们正在使用具有 TMS320C6746 DSP 的定制电路板。 我正在为此 DSP 寻找裸机(非 OS) McBSP 驱动程序。 您能告诉我 在哪里可以买到吗?
提前感谢
吉格斯
Jigs、您好!
可 在以下外部 GIT 位置获取 C674x 的 McBSP LLD 更新:
http://git.ti.com/keystone-rtos/mcbsp-lld
有关拉取更新的说明:
CD /packages/ti/drv git clone git://git.ti.com/keystone-rtos/mcbsp-lld.git McBSP CD McBSP //设置 PDK 构建环境,然后再继续 CD \packages\ti\drv\McBSP XDC 全部生成
这将编译软件包和 McBSP 驱动程序库。
希望这对您有所帮助。
此致、
苏伦
Jigs、您好!
请从 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138下载适用于 OMAP-L138的 Processor SDK TI-RTOS。 安装后、您将在 PDK 组件中找到 McBSP 驱动程序: C:\ti\pdk_omapl138_1_0_11\packages\ti\drv\McBSP。
您可以简单地 将 McBSP 驱动程序库添加到您的项目中、如以下所述: software-dl.ti.com/.../index_device_drv.html
请注意、此 库支持 TI-RTOS 和裸机(非操作系统)。 对于裸机使用、您还需要为裸机(nonos)添加 OSAL 库:
另请注意、我们不能再为 OMAP-L138/C6748支持 TI-RTOS 或裸机软件开发。 请参阅 此公告 并在其中找到综合资源。 我们很可能无法在这里提供进一步的帮助。
此致、
建中市