This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:Powerlink 支持

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, AM5748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227232/am5748-powerlink-support

器件型号:AM5748
主题中讨论的其他器件:AM3359

我们想在带有 AM5748ABZXEA 的平台上使用 POWERLINK 从站协议(如器件类型 E:支持所有工业协议、基本协议以及 EtherCAT 从站和 POWERLINK 从站的数据表中所述)。 操作系统是 TI-RTOS。

是否支持此协议?在哪里可以找到相关资源(PRU 固件、PRUSS 驱动程序、openMAC HAL 等)?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dietmar:

    在网络端工作的工程师已经休假、而且回复延迟了。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietmar:

    感谢您的提问。

    我会检查一下、下周前再与您联系。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议联系 Port GmbH 以获取与 Powerlink 协议相关的支持。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    感谢您给波特 GmbH 的小费!

    我联系了他们、但很遗憾、他们 在 AM3359上仅支持 POWERLINK。

    您知道所需的 Powerlink PRU 固件是否可在其他地方(例如@TI)用于 AM5748吗?
    如果没有、您是否认为 TI 开发人员能够将 AM335x 固件移植到 AM574x 的真实机会?

    此致、
    迪特马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietmar:

    我会与我的开发团队联系并向您更新。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietmar:

    没有在 AM57x 上支持 POWERLINK 的计划。  

    此致、

    斯坦利