This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:DON't Use CPLD

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, J721EXCPXEVM, J721EXSOMXEVM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231629/sk-tda4vm-don-t-use-cpld

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件: J721EXSOMXEVMJ721EXCPXEVMTDA4VM

您好、TI 团队、

我让 SK-TDA4VM 设计我们的电路板。 如果我不使用 CPLD、是否可以直接将 SYS_BOOTMODE 和 MCU_BOOTMODE 相关的电路图更改为 DIP 开关? 是否有参考示例?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    Geralt 是我的客户。

    TI 有两种 TDA4板、一种是(J721EXSOMXEVM + J721EXCPXEVM )、另一种是 SK-TDA4VM

    我们在 SK-TDA4VM 中找到了一款 CPLD 芯片设计、它与之前有一点不同。

    我们的问题是:

    1、CPLD 在 SK-TDA4VM 中的作用是什么?

    2.它是客户电路板的必需组件吗? (我想没有必要)

    3.可以  为引导模式开关保持与 J721EXSOMXEVM 相同的设计吗?

    非常感谢

    吉布斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    Unknown 说:
    1. CPLD 在 SK-TDA4VM 中的作用是什么?

    主要用途是设置引导模式。 我还看到了一些用于设置 PORZ 和复位线的逻辑。 我建议客户参考设计文件 SPRR438B.zip。 在内部是一个名为 TOP_CPLD 的逻辑、它是刷写到 CPLD 中的逻辑、他们可以看看 CPLD 到底做什么。 设计文件位于: https://www.ti.com/tool/SK-TDA4VM 下

    Unknown 说:
    2. 它是客户电路板的必要组件吗? (我想没有必要)

    不是必需的、只要有一些电路或逻辑可设置必要的引导引脚即可。 J721EXSOMXEVM+J721EXCPXEVM 是不使用 CPLD 的良好参考设计。

    Unknown 说:
    3. 可以保持与  引导模式开关的 J721EXSOMXEVM 相同的设计吗?

    是的、J721EXSOMXEVM 使用与 SK-TDA4VM 相同的处理器、因此 EVM 和 SK 板都是处理器 TDA4VM (J721E)的有效参考设计。

    此致、

    大沼市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Takuma!