This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:将 DM365ZCED 替换为具有 FD 的 DM365

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232162/tms320dm365-replace-dm365zced-to-dm365-that-have-fd

器件型号:TMS320DM365

您好

我想了解任何有关 DM365的信息。

问题1: 有任何关于 DM365 FD 寄存器和 FD 详细信息的信息吗?

问题2. 如果 将 DM365ZCED 替换为具有 FD 的 DM365、那么该不使用 FD 的情况下是否存在任何可用加密或软件未更改?

谢谢。

GR