This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PROCESSOR-SDK-AM57X:如何在 Linux 中为 AM57x 器件启用矩阵 GUI 2.0?

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232377/faq-processor-sdk-am57x-how-to-enable-the-matrix-gui-2-0-for-am57x-devices-in-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

Matri 矩阵应用可让您查看 AM57的多个不同应用演示、包括一些统计数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 08_02_01_00上不再支持从引导获取此 GUI。

    要对其进行初始化、通常需要运行以下命令:

    #/etc/init.d/matrix-gui-2.0停止

    此命令用于应用程序中已有进程正在运行的情况。

    #/etc/init.d/weston 重新启动

    运行此命令后、您应该会看到一个灰色屏幕:

    #/etc/init.d/matrix-gui-2.0开始

     最终、您应该会看到此屏幕: