This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1:AWB 讨论:突出显示区域中的白色物体变绿

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232142/tda4vh-q1-tda4vh-q1-awb-discuss-white-objects-in-highlighted-areas-turn-greenish

器件型号:TDA4VH-Q1

尊敬的 TI 专家:

AWB WDR 模式的突出显示区域为绿色、以 j784s4-EVM-08_06_00_14、J721e_EVM 和 DCC 工具 TDA4VH v3.0为基础。 我们的图像传感器是 IMX390 
我们已将 luma_awb_max 增加到65000、并且仍呈绿色 

65000、// lma_awb_max

附加 AWB 的 XML   IMX390_awb_alg_ti3_tuning.xml


我想问一下、对于绿色亮点的现象、需要检查哪些设置?

谢谢!

大卫



e2e.ti.com/.../white-objects-in-highlighted-areas-turn-greenish.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 看起来像是 Sony 传感器问题、而不是 AWB 问题。

    Sony 提到、小心使用摄像头/镜头模块校准传感器设置可能会避免此问题。
    我不知道 传感器方面的细节。
    有关详细信息、请联系您当地的 Sony 支持。