This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 MCU2_1中使用 mcu_mcan0、如何配置 INTROUTER

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231800/tda4vm-how-to-use-mcu_mcan0-in-mcu2_1-how-to-config-the-introuter

器件型号:TDA4VM

 您好:

    我们现在使用0804 SDK、 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_06\mcusw\mcuss_demos\profiling\can demo、

当我们在 MCU2_1中配置 mcu_mcan0时、TX/Rx 将不会响应中断。

那么、您能帮助我 配置 INTROUTER 吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够像这样为 MCU1_0进行相应的中断配置、

    #define CSLR_R5FSS0_INTROUTER0_IN_MCU_MCAN0_MCANSS_MCAN_LVL_INT_0                  (335U)

    并检查其是否正常工作?

    确保引脚多路复用和 ISR 注册也正确。

    此致

    M·塔伦