This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:i2c 问题

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1230709/sk-am64-issue-with-the-i2c

器件型号:SK-AM64
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-ADS7142-Q1、、 ADS7142

您好!  

我正在尝试将 BOOSTXL-ADS7142-Q1 (ADC)与 skam64集成为我的用例,为他们之间的通信,我正在使用 i2c 模块从处理器, i2c0实例正用于 clk 和数据线, 以验证从设备, 我确实使用了该 API   I2C_PROBE (i2cHandle、0X18)、  但 ADC 没有应答处理器,有人可以帮助我解决这个问题吗?

此致、

Shruti Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    您在 SK-AM64、Linux 或 FreeRTOS 上运行什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 FreeRTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把您的问题转给 FreeRTOS 团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    感谢您的设置。  

    再次清除:您正在尝试读取(0x20)、这是 ADC 的内部寄存器。

    我将对您发送给我的 I2C 代码进行调试并逐一介绍。

    希望 EOD 作出响应。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,所以理想情况下你应该得到0x3在地址0x20 ,谢谢响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    快速更新。 我无法将0x20处的值设为0x3、而是显示为0x24。

    我会深入探究、找出根本原因。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢...让我知道,如果你得到正确的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaibhav,  

    该问题已得到解决 , 由于 多个上拉电阻器与 i2c 引脚,有一些阈值电平问题,因为我们有2个上拉电阻器在 skam64 i2c 引脚,这里在 ads7142我们有4个上拉电阻器与 i2c 引脚, 从 ads7142中移除上拉电阻将起作用,在这里共享正确的 i2c 捕捉,最初确认没有正确输出,通过移除上拉电阻,我们得到正确的读写捕捉

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    感谢更新。 我将关闭该主题、因为您的问题已得到解决。

    对于访问此 E2E 主题的任何人: 拆焊 ADS7142电路板上的上拉电阻器、即 R17、R18、R24和 R25、适用于 Shruti。

    此致、

    瓦伊布哈夫