请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP 主题中讨论的其他器件:OMAPL138
大家好、
我正在使用 OMAPL138开发板、我使用 SATA、EMIFA、USB2.0和 FFT、但大多数示例仅适用于 RTOS、但没有提供技术支持、请告诉我们哪个处理器可以支持所有这些外设和协议、并且还支持 RTOS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在使用 OMAPL138开发板、我使用 SATA、EMIFA、USB2.0和 FFT、但大多数示例仅适用于 RTOS、但没有提供技术支持、请告诉我们哪个处理器可以支持所有这些外设和协议、并且还支持 RTOS
您好 Sasikumar
我们大多数较新的器件不支持 SATA。
请在类似查询中查看我的旧帖子
虽然假设您的应用的价格/功率合适、AM57x 可能适合您、但由于支持将受到限制、您在 TI RTOS 组件上可能仍会遇到支持问题。 此外、在 Linux 方面更好地利用 USB2和 SATA 等外设。
您也可以联系像 Mistral、LTTS 和 KPIT 这样的4P、如果它们有任何定制软件服务可为您提供支持、以便在具有较旧 TI RTOS 产品的任一器件系列上为您提供支持。
希望这对您有所帮助
此致
穆库尔