This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:定制板

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1230789/omapl138b-ep-custom-board

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、

我正在使用 OMAPL138开发板、我使用 SATA、EMIFA、USB2.0和 FFT、但大多数示例仅适用于 RTOS、但没有提供技术支持、请告诉我们哪个处理器可以支持所有这些外设和协议、并且还支持 RTOS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasikumar

    我们大多数较新的器件不支持 SATA。  

    请在类似查询中查看我的旧帖子  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616833/omap-l138-sata-iii-compatability

    虽然假设您的应用的价格/功率合适、AM57x 可能适合您、但由于支持将受到限制、您在 TI RTOS 组件上可能仍会遇到支持问题。 此外、在 Linux 方面更好地利用 USB2和 SATA 等外设。  

    您也可以联系像 Mistral、LTTS 和 KPIT 这样的4P、如果它们有任何定制软件服务可为您提供支持、以便在具有较旧 TI RTOS 产品的任一器件系列上为您提供支持。

    希望这对您有所帮助

    此致

    穆库尔