This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试启用 mdev 以使用热插拔、我看到了 mdev、但我 找不到热插拔。
它是否未包含在 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic 中?
我有 ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_00_12、是否有补丁?
尊敬的 David:
对于热插拔、我假设这是 CPU 内核的热插拔、用于禁用某些内核来使用较少的内核进行基准测试。 如果是这样、似乎有一个客户通过 sysfs 尝试了这些功能、并且他们能够禁用内核: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038945/dra829v-unable-to-hotplug-cpu1-from-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=hotplug#。
您是否还可以尝试以下代码行中的内容: 回声0 >/sys/devices/system/cpu/cpu1/online
否则、SDK 支持开箱即用的 udev、但需要 mdev 而不是 udev?
此致、
大沼市
尊敬的 David:
udev 将替换为 mdev 和热插拔、因此无需运行额外的命令即可为 USB 设备启用热插拔。 默认情况下启用 USB 热插拔、因此 USB 设备在自动插入时应填充在/dev/dev 中。
运行命令"ls /dev/dev"时、新设备是否未显示? 此外、插入 USB 设备时是否没有显示日志?
例如、当为 SK-AM69使用默认的8.6 SDK 时、我能够在插入 USB 存储设备时看到以下日志:
root@AM69A-SK:~#[31.797421] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 的新 SuperSpeed Gen 1 USB 器件编号3
[31.822115] USB 2-1.2:找到新的 USB 设备,idVendor=0781,idProduct=5581,bcdDevice= 1.00
[31.830456] USB 2-1.2:新 USB 设备字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[31.837751] USB 2-1.2:产品:超
[31.841408] USB 2-1.2:制造商:SanDisk
[31.845673] USB 2-1.2:串行号:4C530001290820120075
[31.907160] USB-STORAGE 2-1.2:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[31.913772] SCSI host0: USB-STORAGE 2-1.2:1.0
[31.918353] usbcore:已注册的新接口驱动程序 USB-STORAGE
[ 32.946150] SCSI 0:0:0:0:直接访问 SanDisk Ultra 1.00 PQ:0 ANSI:6
[32.954704] SD 0:0:0:0:[SDA] 60062500 512字节逻辑块:(30.8GB/28.6 GiB)
[ 32.963624] SD 0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
[ 32.968732 ] SD 0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:启用、不支持 DPO 或 FUA
[ 33.003312] sda:sda1
[33.006936] SD 0:0:0:0:[SDA]连接 SCSI 可移动磁盘
[33.474480] EXT4-FS (SDA1 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
此致、
大沼市