This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM64x Profinet:Sitara MPU 存储器的组件放置建议

Guru**** 2546730 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236505/faq-am64x-profinet-component-placement-recommendation-for-sitara-mpu-memory

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

您能否建议在 AM64x 处理器上使用 Profinet - TSN 时、如何执行各种软件组件的存储器放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档介绍了适用于 Sitara AM64x 平台的不同存储器控制器(DDR/MSMC/TCM)上的 MCU+ SDK 和 Profinet 组件放置建议。

    • 元件放置

    元件 子组件 说明 对齐 MPU 设置 部分 备注
    埃内特 Enet_DMA_ring_M
    EMPOOL
    这是 DMA 环形加速器、
    内存池。 每个振铃
    包含四个存储器
    VBUSM 目标总线上的八个空格进行访问、
    512字节长、总共32字节、
    4KB 的数据包。 每个振铃
    太空立即开始
    开始计算。
    128U -
    高速缓存
    点火器
    企业
    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    .bss 注意 :此处描述的内存对齐是默认配置,并且是 SysConfig 生成的文件 ti_enet_config.c 的一部分。 请参阅以下 宏。
    ENETDMA_CACHELINE_ALIGNMENT
    UDMA_CACHELINE_ALIGNMENT
    Enet_DMA_Desc_M
    EMPOOL
    这是 DMA 描述符
    内存池。
    32U -
    高速缓存
    点火器
    企业
    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    .bss 该子组件可放置在 MSMC/DDR 目标存储器中、 应严格遵循 MPU 设置。
    Enet_DMA_PKT_ME
    MPOOL
    大型/中型/小型数据包
    存储器池。 这是
    应用包存储器
    池包含实际的 eth
    传输。
    32U -
    高速缓存
    点火器
    企业
    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    .bss
    ICSSG 固件- icssfw ICSSG 固件接头-适用于
    开关和双 MAC
    128u 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    .rodata 此子组件必须放置在 MSMC 目标存储器中。
    主机缓冲池 主机缓冲池内存

    64U

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    >>无负载

    .bss 注意 :此处描述的内存对齐是默认配置,并且是 SysConfig 生成的文件 ti_enet_config.c 的一部分,请参阅以下宏命令:
    ICSSG_CACHELINE_ALIGNMENT
    该子组件必须放置在
    存储器中的文件。
    主机队列内存
    主机出口队列内存

    64U

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    >>无负载

    .bss 注意 :此处描述的内存对齐是默认配置,并且是 SysConfig 生成的文件 ti_enet_config.c 的一部分,请参阅以下宏命令:
    ICSSG_CACHELINE_ALIGNMENT
    该子组件必须放置在
    存储器中的文件。
    端口缓冲池 端口缓冲池内存

    64U

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    >>无负载

    .bss 注意 :此处描述的内存对齐是默认配置,并且是 SysConfig 生成的文件 ti_enet_config.c 的一部分,请参阅以下宏命令:
    ICSSG_CACHELINE_ALIGNMENT。 该子组件必须放置在
    存储器中的文件。
    暂存缓冲器 用于错误的暂存缓冲区
    和大尺寸帧。

    64U

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    >>无负载

    .bss 注意 :此处描述的内存对齐是默认配置,并且是 SysConfig 生成的文件 ti_enet_config.c 的一部分,请参阅以下宏:ICSSG_CACHELINE_ALIGNITION。 此子组件必须放置在 MSMC 目标存储器中。
    PROFINET - PPM
    缓冲器
    ppm 缓冲和
    TRPD 列表
    ppm 缓冲器-应用
    用于存储 IO 数据的缓冲区。
    PPM TRPD 列表- BCDMA 块
    复制传输请求
    描述符

    128u

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    >>无负载

    .bss ppm 缓冲区=最大 AR *最大 PPM 缓冲区大小
    请参阅 linkercmd 文件中的 RT_MSMC_mem
    FreeRTOS 引导代码 :hwi、cache、mpu、
    引导:FreeRTOS IRQ 处理程序、
    硬件中断模块
    和引导代码

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    .text
    R5F 进入表和
    矢量
    R5F HWIP

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    .vectors
    ARM) IRQ、FIQ、SVC、
    ABORT 和
    未定义的堆栈
    :所有的手臂 r5f
    堆栈、用于不同的模式

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    SBL

    引导加载程序:0-512KB (2
    存储体)被占用
    请访问: https://softwaredl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/
    api_guide_am64x/MEMORY_MAP.htm

    -

    不能放置在该组中的.text 或.rodata。 否则、此区域也可用于应用程序栈、堆或固件缓冲区(请参阅 ICSSG 组件和缓冲池子组件)

    其余代码、

    已初始化/未初始化的数据、

    未初始化的全局变量、

    GROUP:所有未初始化的文件
    全局变量

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    .bss

    这些子组件可以放置在 MSMC/DDR 目标存储器中、应严格遵循 MPU 设置。

    组:堆和堆栈

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    .系统

    .stack

    组:文本和只读
    数据

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    .text

    .rodata

    GROUP:DATA–已初始化
    数据

    8

    可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    .数据

    • 内存区预留
    内存 区域名称 区域起点 长度 MPU 设置 说明
    MSRAM (多核共享存储器控制器) MSMC缓 存 0x70000000 0x1e0000 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    MSMC_未缓存 0x701e0000 0x0C0000 可高速缓冲性:0
    可缓冲性:1
    可共享:1
    DDR4 DDR_缓存 0x86000000 0x01800000 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    DDR_未缓存 0x87800000 0x00400000 可高速缓冲性:0
    可缓冲性:1
    可共享:1
    闪存 0x60100000 0x80000 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:1
    此部分可用于将 XIP 部分放入
    存储在闪存中、请确保
    与其他 CPU 不重叠。 此外、
    确保为此添加一个 MPU 条目。
    并将其标记为缓存、
    快捷方式。
    注意 :此内存不用于 PN TSN
    应用- TI 单元测试。
    R5F TCM R5F_VECS 0x00000000 0x00000040 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    R5F_TCMA 0x00000040 0x00007FC0 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0
    R5F_TCMB0 0x41010000 0x00008000 可高速缓冲性:1
    可缓冲性:1
    可共享:0

    此致