This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] can't boot Jacinto TDA4VMXEVM-bundle

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1232759/can-t-boot-jacinto-tda4vmxevm-bundle

主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM

我们已经购买了2个设备,我刷写了其中2个相同的方式,做了相同的 DIP 开关配置

 

但一个不引导, UART 发送这条消息的任何方式,我可以尝试找出为什么它不引导?

0x4400863
       0x71000B
           0xB10004
               0x710002
                   0xB10004
                       0x4003007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您在工作板上看到的日志是什么?

    这是 wkup_UART 上的预期日志。

    您能否尝试连接到 main_uart0并查看是否获得其中的日志?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作板继续并进入登录屏幕和 Linux。
    这是唯一在发送此板上的所有其他内容时不显示任何内容的 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    在不工作的 EVM 上尝试以下 DIP 开关设置:

    SW8:00000000
    SW9:01110000

    这是为了在 UART 引导模式下引导 SOC。

    连接到 MCU_UART 的第二个端口(只有2个 UART 实例、 第一个实例是 WKUP_UART、其中您获得了以上的 0x4400863
           0x71000B
               0xB10004
                   0x710002
                       0xB10004
                           0x4003007

    打印。 第二个实例是 MCU_UART、其中 ROM 会打印一些十六进制字符)。

    检查是否从那里得到不工作的板上的打印件。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了我只获得的所有4个 UART 的相同结果         0x71000B
               0xB10004
                   0x710002
                       0xB10004
                           0x4003007

    其他的都是空的,
    已尝试新 SD 已尝试交换 SDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexander。 我将与我们的硬件团队进行确认。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在不工作的 EVM 上拆下并重新安装 SOM 板。  在安装 SOM 之前、请确保千斤顶螺钉完全拧紧/拧紧。  由于所有电路板在发货前都经过测试、因此问题很可能是 SOM 安装所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOM 是不可拆卸的、其焊接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下您正在使用什么产品吗?  Keerthy 建议在 EVM 上使用一些 DIP 开关设置。  不过、您表示焊接了 SOM、因此我不清楚您使用的是哪款产品。  什么是"TDA4VMXEVM-bundle"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    j721exskg01evm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-TDA4VM 电路板在发货前经过测试、因此电路板应该处于正常状态。  您是否可以将引导设置的每个 DIP 开关切换到"其他状态"、然后切换回所需的模式? 有时 DIP 开关无法按预期进行切换。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试相同的结果,也许板是死了?
    意味着当我们购买了第三块电路板、这块电路板工作正常、因此、3块电路板中、我们有2块完全工作电路板、1块解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、电路板在发货前经过测试-因此电路板很少出现问题。  电路板不能正常工作的情况似乎就是这样。  您可以通过以下链接提交客户退货请求、并使用此 E2E 主题来验证 TI 已确认电路板有问题且需要更换。

    https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp